请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-02008 您好!
我目前正在尝试制造以下板 TIDM-02008
您可能知道、该电路板并非全部装配完毕、因此我需要所有制造文件将其发送给我的 PCB 制造商(JLC PCB)。
为了 进行 制作、制造商需要3种类型的文件、分别是:光绘文件、CSV 格式的 Bom 和 CSV 格式的 CPL (组件放置列表)或拾放文件(取决于使用的设计软件)。
但在在线的相关页面(TIDM-02008参考设计| TI.com)上、正如您在"参考设计"部分看到的 、没有"BOM.csv"和"cpl.csv"文件(只有 BOM 文件、但采用 PDF 格式)。
我的问题是:是否有可能使 BOM 和 CPL/拾放为 CSV 格式? 和/或 Altium 中的原理图和板文件,以便我们可以自己生成它们,请?
提前感谢您的答复。
此致、
塞缪尔·皮埃尔-阿鲁尔