This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28341:SCI 多处理器地址

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1304309/tms320c28341-sci-multiprocessor-address

器件型号:TMS320C28341

对于 SCI 多处理器模式、如何设置处理器的地址? 如何检查地址匹配?

我学习了《Concerto F28M35x 技术参考手册》但没找到。 用户是否应该提供代码来比较地址是否匹配(空闲线路模式或地址位模式)?

谢谢。

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、  

    遗憾的是、我们没有有关使用多处理器模式的示例代码、但我们有 2834x 的 SCI 参考指南

    设置和检查地址由终端用户完成(因为使用地址和应用的方式可能差异很大)。 因此、必须由终端用户作为软件例程来实现(以使给定器件查找其自身的地址)。  本指南中有几个部分(如上所链接)、其中包含一些您可能会发现更有用的更多详细信息:

    • 1.2.4 SCI 多处理器通信
      • 1.2.4.1识别地址字节
      • 1.2.4.3接收顺序
    • 1.2.6地址位多处理器模式
      • 1.2.6.1发送地址

    如果您还有其他问题、请在此处告诉我。  

    此致、

    艾里森