This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:执行 SFO ()后返回值的详细条件

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1302533/tms320f28375d-the-detailed-conditions-under-which-the-return-value-after-executing-sfo

器件型号:TMS320F28375D

尊敬的专家:

在 C2000上执行 SFO()后,您能否告诉我返回值为1的详细条件?

我从 TRM[15.14.2 SFO 库软件]了解到、如果"MEP_ScaleFactor"小于255或校准完成、则返回1。
但是、该函数中是否有任何更详细的条件?
例如、用于计算的特定值在范围内...

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    正如您正确指出的那样、SFO 库有3个可能的返回值- 0、1和2。 库的运行条件用0来表示、而错误条件用2来指定。

    微边沿定位器(MEP)的有效值在0到255之间。 如果在校准完成时在内部计算 MEP 比例因子值、并且该值在有效范围内、则是预期结果、因此 SFO 将返回1。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aditya:

    谢谢你的答复。

    微边缘定位器(MEMP)的有效值在0到255之间。 如果校准在内部完成、则计算 MEP 比例因子值、且该值在有效范围内、则这是预期结果、因此 SFO 将返回1。

    是否很难披露更为详细的情况、如 MEP 比例因子值的计算方法?

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否很难披露更详细的条件,例如 MEP 比例因子值的计算方法?

    这是专有的、不能不幸共享。  

    谢谢。

    阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aditya:

    谢谢你的答复。 我明白了。

    此致、
    还可以