This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CCS 处于调试模式且带有 XDS110时报告 C28xx_CPU1:错误:加载结束时(ERROR -1044 @ 0x0)

Guru**** 2528790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1304274/tms320f28377s-ccs-in-debug-mode-with-xds110-reports-c28xx_cpu1-error-error--1044-0x0-at-end-of-load

器件型号:TMS320F28377S

错误-1044在刷写结束时间歇性发生、并在调试会话开始时加载。  有时它确实会加载、我从.out 文件进行调试、即使出错、闪存也似乎能正常工作。  我通过视频连接了加载调试会话和失败会话、并将在此处显示屏幕截图。  问题是以下错误、该错误会暂停控制台窗口中显示的调试会话:

-------------------------------------------------------
C28xx_CPU1:错误:(ERROR -1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.4.0.00129)
C28xx_CPU1:无法停止目标 CPU:(错误-1135 @ 0x80000)调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.4.0.00129)
C28xx_CPU1:尝试20次后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:断点管理器:无法删除请求的 AET 作业
C28xx_CPU1:断点管理器:无法删除请求的 AET 作业
C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。  程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。  建议您在连接前复位仿真器并在继续调试前重新加载程序
德州仪器 XDS110 USB Debug Probe_0/CPU1_CLA1:在加载程序之前必须连接目标。
----------------
提前感谢 Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    如果看到提示"Reset the debug probe (重置调试探针)"的消息、是否可以尝试拔下并重新插入调试探针? 然后、您可以在调试菜单中右键点击 C28xx_CPU1并进行连接吗?  如果您认为程序已刷写、您能否尝试刷写程序或加载符号

    此致、

    本·科利尔