This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:在部分电路板上闪存 API 失败

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300602/f28m35h52c-flash-api-fails-on-some-boards

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、在我们公司、我们生产使用了 F28M35的 PCB

最近、我们开始集成内部引导加载程序、并在 DSP (C28 CPU)上遇到了一个奇怪的情况
在软件刻录过程中、闪存寄存器会报告 PGV 和 CMDSTAT 集、并通过
CCS 失败了。

但是、在不同的电路板中、烧录过程完美、验证过程和闪存状态寄存器无法正常工作
报告任何错误。

我们反复测试了电路板、
是否有人遇到过类似的错误。
或者有人知道芯片的哪些输入可能影响闪存操作。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    故障位置- CCS 闪存插件加载以及您使用闪存 API 的应用程序都失败了吗?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 闪存插件有时会出现故障(也使用 CMDSTAT)、但不如软件频繁、
    我无法理解的部分是、为什么它在某些电路板上可以完美工作、而在其他电路板上无法工作
    重要的一点是、更换一个板上的芯片可以正常工作、但更换另一个板上的芯片无法解决问题、
    替换下来的芯片属于同一批次、但不是和原芯片同批次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    为了消除软件问题: 如果您尝试在 controlSUITE 中提供的闪存编程示例(按原样)、会发生什么情况?  是否会发生故障?

    关于电路板:

    (i)当闪存擦除/编程操作正在进行时、您能否确认工作电压(器件引脚处)是否符合 数据表的7.4建议工作条件?

    (ii)您是否有 F28M35H52C controlCARD?  如果有、也许您可以尝试在它上面编程、看看它是否成功。   

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    因为我没有收到您的反馈、我是否可以假设该问题现已解决?   

    谢谢。此致、

    瓦姆西