This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:错误消息失败! 对 IC 进行编程时出现错误13

Guru**** 2503435 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300508/f28m35h52c-error-message-failed-error-13-when-programming-ic

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:C2000-GANGUNIFLASH

我使用的是 C2000 GANG 编程器。  

然而,当我尝试编程我的板,我收到错误消息失败! 错误13.

 

要编程的器件由外部供电。

 

但我有疑问。

我正在尝试编程一个新的协力核心。 我已经设置了 FTDI 端口、就是这样。 现在我要尝试使用 C2000放置启动代码、这可行吗?

 

使用 RS232时、我是否需要 USB 接口来对引导代码进行编程、因为 C2000支持该接口。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    您能否说明一下您是尝试使用 C2000-GANG (通过 JTAG 接口连接到 C2000)对 C2000进行编程、还是使用其中一种片上引导模式以这种方式下载代码/刷写您的代码?

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我们怎样才能从公共论坛上脱身,私下解决问题呢?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我会向您发送一条私人消息/聊天请求、我们可以使用它在论坛外交谈。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    今天、我需要为您回顾一下。  

    1) 1)您能否向我发送精确错误消息的快照?

    2) 2)如果不是 C2000-GANG、您是否能够使用 Uniflash 或 CCS 闪存插件进行编程?

    3) 3)您是否尝试使用 SCI 引导加载程序或 JTAG 对器件进行编程?   

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误13 - Vcc 过低。
    当目标为外部电源供电时、来自 MCU 的 Vcc 也应该连接至程序设计器、在这里监控 Vcc 电平。 否则会报告错误13。 如果来自 MCU 的 Vcc 未连接至编程器、您可以通过选择选项-"从编程器供电启用"来绕过该错误。 在这种情况下、编程器将在编程器的 Vcc 引脚上提供 Vcc、并满足软件要求。 确保编程器中设置的 Vcc 值与外部电源提供给 MCU 的 Vcc 值相同。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    格雷戈里·恰霍夫斯基
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我让 Ray Vincent 直接将您与 Gregory 联系起来、因为您希望此讨论离线。   

    我现在要关闭这个帖子。

    谢谢。此致、

    瓦姆西