This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F2837xS DO-254 DAL-B 认证和分类

Guru**** 2467330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299990/tms320f28377s-tms320f2837xs-do-254-dal-b-certification-and-classification

器件型号:TMS320F28377S

我们正在考虑 在飞机 电源项目中使用 TMS320F28377S。  该项目将根据 DO254 DAL B 和 DO-178C 进行认证。

您能为 该微控制器提供 DO-254 (用于 DAL B 应用)认证包吗? 或者 、您是否知道 在机载应用中先前使用过任何 TMS320F2837xS 器件?

此外、是否有任何数据可以将此器件归类为适用于 DO-254应用的"简单"或"复杂"硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有适用于 C2000器件的 DO-254认证包。 F28237x 具有 ISO 26262和 IEC 61508认证、并提供许多不同的安全功能和配套资料、不过这些资料也可能有助于 DO-254开发。 您可以查看 本文档的 概述。

    惠特尼