请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 我们正在考虑 在飞机 电源项目中使用 TMS320F28377S。 该项目将根据 DO254 DAL B 和 DO-178C 进行认证。
您能为 该微控制器提供 DO-254 (用于 DAL B 应用)认证包吗? 或者 、您是否知道 在机载应用中先前使用过任何 TMS320F2837xS 器件?
此外、是否有任何数据可以将此器件归类为适用于 DO-254应用的"简单"或"复杂"硬件?