This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:ICE61508

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287275/tms320f2800132-ice61508

器件型号:TMS320F2800132

您好、

280013x 系列 UL(ICE61508)认证吗? 可以提供哪些材料来支持 UL 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以支持该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F280013x 是 QM (质量管理)器件。 我们没有任何获得 IEC61508认证的计划。 如需查看支持 IEC61508和相关功能/配套资料的器件列表、请参阅此文档。

    惠特尼