This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D-Q1:用于航空 DAL 认证的微控制器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D-Q1, TMS320F2800157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1297784/tms320f28379d-q1-microcontroller-for-aeronautical-dal-certification

器件型号:TMS320F28379D-Q1
主题中讨论的其他器件: TMS320F2800157-Q1

我们希望将来获得 DAL B 甚至 DAL A、但最初不会提出认证。 但我们希望在我们的设计中以认证为导向。 还需要符合 DO254和 DO178标准的文档。
DO254用于硬件、DO178用于软件。

为此、我可能需要功能安全文档。

但首先、我们希望获得一些有关为该应用选择合适 MCU 的帮助。 我们希望使用适用于航空、国防和航天领域的电机控制 MCU。 可能也作为牵引。

我们的第一个看到是上面提到的(TMS320F28379D-Q1)、但其他产品可能更适合预期的应用和认证。 有人能帮助我们了解 此类应用使用的是什么 MCU 吗? 以及将来的上述认证。

提前感谢。

此致、

-安琪尔·R·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Romero:TMS320F2837x 拥有用于电机控制的所有外设和计算能力。 我们还有一个 TMS320F28377D-TMS320F28377D-TMS320F28375D 变体 EP 、可提供更宽的温度范围。 根据您的电机控制架构、您可能还需要考虑 TMS320F2800157-Q1支持 –硬件完整性高达 ASIL B 和 SIL 2级别。 器件 和诊断库均受功能安全手册的支持。 对于航空级,请参见 SM320F28335-SM320F28335-HT 和 EP  。 遗憾的是,我们的答复出现拖延。