This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:在两个区域都被 DCSM 锁定时使用 C2prog

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1304060/tms320f280039-using-c2prog-when-both-zone-are-locked-by-dcsm

器件型号:TMS320F280039

大家好!

我想知道在 zone1和 zone2受到 DCSM 保护时、是否可以使用 C2prog 对器件进行编程?

从 C2prog 手册中、我知道它一次只能解锁一个区域:

如果图像覆盖两个区域、如何对图像进行编程?

谢谢。

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    我认为只能有一个区域-我们将  在一两天内与您进行审查和确认。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    C2Prog 一次只能对一个安全区进行编程。 请将 Z1和 Z2的代码拆分为单独的*。hex (或*。out)文件、并单独进行编程。

    此致、

    节拍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    我可以关闭此帖子吗?  或者您还有其他问题吗?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、我没有进一步的问题、现在就可以关闭了。