This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:SCI 通信失败

Guru**** 2756475 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1304847/tms320f280039-sci-communication-fail

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

海量专家

我的客户使用0039作为光伏逆变器 DSP、但从 LIN 切换到 SCI 时失败、问题是 TXENA 和 RXENA 可以复位、当检查寄存器时、它显示写入失败。 我们检查 SCI 序列和其他寄存器、只有 TXENA 和 RXENA 发生故障、但另一个成功。 您能提供一些建议吗?

Br

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    您是否可以使用 HWREGH 进行读取(有关如何使用该示例、请参阅 C2000Ware 中的 sci.c)以读取 TXENA 和 RXENA 位。 我认为这可能就是 CCS 中的寄存器查看器未进行更新、TXENA 和 RXENA 可能已正确复位。

    此致、

    文斯