This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:偏移电压在1.0V 左右(与预期的0.5之间)? -在我的 LAUNCHXL-F280025C + DRV8353RS-EVM 上,运行通用电机控制实验室

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1301137/launchxl-f280025c-voltage-offset-around-1-0v-vs-0-5-expected---on-my-launchxl-f280025c-drv8353rs-evm-running-universal-motor-control-lab

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
主题中讨论的其他器件:DRV8353RS-EVM

您好!

安装程序是 运行通用电机控制实验的 LAUNCHXL-F280025C + DRV8353RS-EVM。

已设置 DMC_LEVEL_1。

预期 OFFSET_V_SF 为1.0与0.5。 电流偏移正常。  可能的原因是什么?

请查看表达式窗口的屏幕截图。

此致、

阿尼尔