This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CLA 调试问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295460/tms320f28p650dk-cla-debug-problem

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARECCStudio

您好!

按照以下链接中的说明、我无法使用 cla_ex1_asin 示例项目在 CLA 中进入调试模式: https://software-dl.ti.com/C2000/docs/cla_software_dev_guide/debugging.html

在图片中显示了调试器似乎停止的点,忽略了_mdebugstop()指令。

我做错了什么吗? 还是采用不同的过程?

简而言之、TMS320F2837xD 的相同过程(具有相同示例的 CCSv10和 C2000Ware 3.0)可按预期完成。

CCS 版本:12.5.0

C2000Ware 版本:5.01.00.00

编译器版本:22.6.0.LTS