Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
从"LCM "部分的"TRM"中删除。
我觉得我没有得到足够的信息来使用它。 您是否有关于锁步函数的更详细文档?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
从"LCM "部分的"TRM"中删除。
我觉得我没有得到足够的信息来使用它。 您是否有关于锁步函数的更详细文档?
1. TRM 中图3-1的注释表明、其主/辅助模块 可以是 CPU 或 外设、我可以在哪里设置 LCM 的主/辅助模块?
2.第3.1.1节表示 LCM 具有流水线架构。 LCM 流水线架构是否与 CPU 的流水线架构对应?
从 SPRU430F 得知、TI CPU 具有八个流水线级。 例如、如果 主/辅 CPU 之间的第三级存在 差异、LCM 会立即在其相应的架构中检测到这些差异?还是 LCM 只监控 CPU 的 IO (如数据总线?) 并且 只有当 CPU 的 IO 不同时、LCM 才会检测主/辅 CPU 之间第三级的不同?
3.在数据库的第7.11节中、 用户指南中介绍了适用于汽车和工业实时微控制器的 C2000安全包用户指南中包含了有关 LCM 自检的更多信息。 但我不知道在这些用户指南中应该参考哪篇文章。
1. TRM 中的图3-1注释说明了的主/辅助模块 可以是 CPU 或 外设、那么我可以在哪里设置 LCM 的主/辅助模块?

LCM 流水线架构是否与 CPU 的流水线架构一致? [/报价]是的、这只是另一个用于验证第一个内核输出正确的冗余内核。
如果 主/辅 CPU 之间的第三阶段存在 差异,LCM 会立即在其相应的架构中检测到这些差异?LCM 只用于比较内核的输出、而不是其中的单个管线级。
适用于汽车和工业实时 微控制器的 C2000安全包用户指南提供了有关 LCM 自检的更多信息。 但我不知道在这些用户指南中应该参考哪篇文章。下面两个突出显示的项目显示了 F280015x 的可用安全配套资料
此致、
文斯
[/quote]

或者 冗余 比较器只是在比较器1自检时监视 CPU?
请阅读 TRM 的匹配测试模式和不匹配测试模式部分。 这些内容直接说明了测试期间如何使用每个冗余比较器。
请阅读 TRM 的"匹配测试模式"和"不匹配测试模式"部分。 这些直接说明了测试期间每个冗余比较器的使用方式。
那么、我是否可以认为 LCM 仅在功能模式下使用比较器1?
对于比较器2、它用于在比较器1自检期间监控主/次级 CPU。 当比较器1完成自检时、比较器2开始自检、并使用比较器1 监测主/次级 CPU。
那么、我是否可以认为 LCM 仅在功能模式下使用比较器1?
对于比较器2、它用于在比较器1自检期间监控主/次级 CPU。 当比较器1完成自检时、比较器2开始自检、并使用比较器1 监测主/次级 CPU。
[/报价]正确。