This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:Q23 Q24

Guru**** 2516840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305210/tms320f28027-q23-q24

器件型号:TMS320F28027

大家好、因为 USER_IQ_ FULL_SCALE_CURRENT_A 根据需求设置了220、但发现报告变量溢出_ IQ 宏定义已更改为 Q23、但发现电机无法启动。 为什么会这样呢? 我应如何进行任何更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此主题的专家目前不在办公室,预计将在1月4日回来 请预计响应会延迟。

    此致、

    瓦尔沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题似乎是特定于应用的。 您需要确定什么样的 Q 值适合您的应用。

    谢谢。

    Sira