This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:DCC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1303941/tms320f28386d-dcc

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

 (max (Fsysclk/Fclk0))的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max 在这里是指天花板。  我们将在下一次文档更新中更清晰地解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请举一个例子清楚地描述 天花板吗?  我需要该信息才能进行计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C2000Ware 包括有关如何使用 DCC 执行频率测量或监控时钟的示例。 driverlib 还包括方便函数、您可以直接为这些功能调用这些函数、例如 DCC_measureClockFrequency、DCC_continuousMonitor。 如果您想确切了解计数器值的计算方式、还可以查看这些函数的源代码。

    为了更正我之前的评论、公式中实际上并不需要"max"。

    此致、
    伊袋