This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何查找评估板

Guru**** 1756540 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305259/tms320f28335-how-to-find-an-evaluation-board

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28335

您好!

我正在寻找一个评估板来尝试 稍后将在我的器件上实现的功能。

但是、它们看起来都很过时、或者我只找到了 TMDSDOCK28335、这不适合我、因为它应该与只需要电子板的扩展坞一起使用。

此致

Matt é o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo:

    此问题的 TI 专家不在办公室、请预计答案会有延误。

    非常感谢、

    奥普斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matt é o、您是对的、这是唯一可用于 F28335的开发 EVM。  我可以问一下是什么让您想到了 F28335?  我们有多种 装有 Launchpad 开发 EVM 的较新高性能器件、例如 TMS320F28P650DK/LAUNCHXL-F28P65X  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

             它曾经是一个称为 eZdsp 的东西。 不幸的是、实现这一目标的公司(Spectrum Digital)几年前就倒闭了。 你可能仍然能够找到一个板从一些在线卖家。 但是、如 Joe 正确地指出的那样、有很多更新的 C2000 MCU、它们功能更强大、并且具有更多的特性/外设、这些特性/外设的成本通常低于 F28335。

    e2e.ti.com/.../1200.ezdspf28335c_5F00_techref.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回答。 我正在使用 F28335、因为我正在使用的电路板已经使用 F28335 DSP 进行了编程、我想重新编程需要太多时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解 Matt é o。  很抱歉 TMDSDOCK28335不能为您效劳。  简而言之、 TMDSDOCK28335 确实包含 controlCARD 和扩展坞、但您的问题不是扩展坞可用性、而是考虑将其用作开发环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="562167" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305259/tms320f28335-how-to-find-an-evaluation-board 我正在寻找一款评估板来尝试 稍后在我的设备上实现的函数。

    如果您只需要一个板"尝试功能"、则 controlCARD 应满足您的需求。 正如 Joe 澄清的那样、 TMDSDOCK28335 具有您开始使用时所需的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回答。

    在控制卡中,我能看到一些引脚上的信号吗? 就像在评估板中一样、具有"从示波器轻松访问"引脚?
    只是为了确保,一切都准备好在控制板?  但正如我在数据表中看到的、我仍然需要 Docker 站 对 DSP 进行编程、我无法通过将 JTAG 直接插入电路板来实现吗? 除此之外,电子控制板是自主的? 此外,我在"套件概述"中没有看到任何石英,我不能使用外部石英?

    此致

    Matt é o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在控制卡中,我是否能够可视化我在某些引脚上的一些信号? 就像在评估板中一样、具有"从示波器轻松访问"引脚?

    controlCARD (控制卡)本身的探测很重要、但多个信号会输出到扩展坞(扩展坞原理图)的接头。  如果任何信号不可用、您可能需要将一根导线焊接到 controlCARD 以改进访问。

    并且为了确定,一切都准备就绪在控制板?  但正如我在数据表中看到的、我仍然需要 Docker 站 对 DSP 进行编程、我无法通过将 JTAG 直接插入电路板来实现吗? 除此之外,电子控制板是自主的?

    底座主要提供电源和 JTAG 访问、而 controlCARD 上的所有其他功能则全部包含在内。  是、您需要使用扩展坞通过 JTAG 连接到器件。

    此外,我在套件概述中没有看到任何石英,我无法使用外部石英?

    controlCARD 有一个30MHz 晶体振荡器(controlCARD 原理图)。  如果您想使用不同的外部时钟、则必须更换已安装的时钟。  此信号未路由至底座。

    我希望此信息对您有所帮助。

    请注意,我将在接下来的几周内不在办公室,因此任何进一步的询问可能会延迟回复。