This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C28x 仿真器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305674/simulator-for-c28x

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想对 C28x+FPU 上的项目进行 MCPS 测量。
根据这个常见问题解答(software-dl.ti.com/.../ccs_faqs.html)的理解、  高于 v.5.5的 CCS 不包含仿真器。 我对吗?

是否可以安装 CCS v.12.5的仿真器?  

也许有其他方法可以使用模拟器或仅仅使用硬件设备?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yevhenii、

    Unknown 说:
    我想对 C28x+FPU 上的项目进行 MCPS 测量。
    根据这个常见问题解答(software-dl.ti.com/.../ccs_faqs.html)的理解、  高于 v.5.5的 CCS 不包含仿真器。 我对吗?

    您是对的。

    [quote userid="588274" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305674/simulator-for-c28x 是否可以为 CCS v.12.5安装仿真器?  

    也许还有其他方法可以使用模拟器或只是使用硬件设备?

    根据您引用的参考文献、不可以。 我还不太熟悉 "MCPS 测量"、才能说是否有任何其他客户在最新的 CCS 中使用了该测量的仿真器、但我相当确信它没有得到积极的支持。 如果您想调查是否可能、则需要在您的系统上执行此操作、因为 TI 并未积极在 CCS 上为此提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    您能为 C28x+FPU 推荐合适的电路板吗?

    我想知道是否可以测量它们的周期计数、以及它们是否准确。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有带有 FPU 加速器的器件都可以在 C2000实时控制 MCU 外设 指南中找到:

    以红色突出显示的器件具有 FPU64支持选项、用于64位浮点加速。 根据您的应用、您可以从这些常规组中选择任一组。 请记住、有关更具体的建议、您应查看您打算使用哪些其他外设以及上述器件上具有哪些特性、因为从较高的层面来看、这些器件之间的唯一区别是它们是否支持 FPU64 (如果整数除法对您的应用很重要、则支持 FASTINTDIV)。

    若要查找周期数、您可以查看要使用的 C2000Ware 库的基准测试(例如具有三角函数和其他数学函数基准测试的 FPUfastRTS)、 您也可以参阅 浮点单元和指令集 指南、其中显示了每个汇编指令的流水线周期: