This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:适用于 TMS320F280039C 的汽车安全合规型 MCAL

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1296820/tms320f280039c-automotive-safety-compliant-mcal-for-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

如何获得针对 TMS320F280039C 的符合汽车安全(ISO 26262)标准的 MCAL。

如果 MCAL 可用、以下文档是否也可用?

  1. 安全手册
  2. 用户手册
  3. 安全案例报告
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SJ:

    感谢您的联系。

    目前、我们针对 F280039C 拥有的 MCAL 不符合功能安全标准。

    此外、您能否告诉我们 目标应用是什么以及需要哪些 MCAL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标应用:汽车能源管理产品  

    需要 MCAL:我们正在使用 SysConfig 中的以下外设>> DIO、EPWM、ADC、CPU 计时器、看门狗、 MemCfg、MCAN、PCAN、DAC、SPI、 I2C、ECAP、FSI、CLA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:

    感谢大家的分享、我相信我们的现场工程师也会离线跟进此主题。

    谢谢。

    阿什维尼