主题中讨论的其他器件:C2000WARE
你好
我使用了 C2000ware LWIP-UDP 示例、并简单地将其修改为我自己的代码。 我刚刚使用它通过 IPC 与 CPU1进行发送、接收以及通信。
我想知道如何将 lwip-udp 示例或 lwip 示例修改到 TCP 中。 我发现这两个示例之间可能有一些示例。 我从 enet_lwip_udp 示例中复制了 enet_lwip_udp.c 中的代码并将其粘贴到 lwip 示例中的 enet_lwip.c 中、建立后失败。 看起来这两个项目之间可能有更多差异。 除了具有 main 函数的.c 文件、是否有任何文件可以说明这两个项目之间的区别? 我不熟悉以太网功能、需要对这些功能进行比较、并了解如何进一步将这两者中的任何一个修改到 TCP
我在 C2000中找到了 tcp.c 文件、但不知道如何使用。 我不知道是否需要在 LWIP 示例中进行更多更改、而不仅仅是在 TCP-C 中调用函数。 示例中有许多文件、我不知道从哪里开始、哪个文件可以帮助我更好地了解此函数
我确实认为 C2000中的 LWIP exmaples 非常有用、但可能需要一些.pdf 文档、以便我们初学者使用它。 使用28388时使用 SPI2ethernet 芯片是很愚蠢的、只是因为我们不知道如何充分利用强大的 MCU
谢谢