This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CLA 卡滞问题

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305262/tms320f280049c-cla-stuck-issue

器件型号:TMS320F280049C

您好!

我遇到了 CLA 随机卡住、C28x 内核正常工作的问题。

初始化步骤按如下方式实现-  

在初始化期间、 LS RAM 被分配给 CLA。  

LS RAM 在数据和程序存储器之间分配适当。  

内存段被分配给 CLA 至 CPU、CPU 至 CLA 数据。

在执行 CLA 任务之前、代码从闪存复制到 CLA 程序和 CLA 数据存储器。

ADC A 用于触发 CLA 任务。

ClaTask1中的增量计数器在 C28x 处定期间隔检查。 如果计数器与前一个值匹配、则识别 CLA 卡滞并通过 CAN 发送、这表示 C28x 内核在 CLA 处于 HALT 模式时正在工作。

有任何关于上述问题的见解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在通过电子邮件和 FAE 离线处理此问题。  

    此致

    洛里