This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:CMPSS 模块

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305625/tms320f2800137-cmpss-module

器件型号:TMS320F2800137

您好专家:

  

比较器的功能如下:当输入电压)cmp0_HP(大于设定值(2V、使用内部 DAC)时、它通过 XBAR-7输出高电平,输出

目前、输入电压为0v。 初始化 CMPSS 模块时、 将出现30ns 的高电平、这是为什么?

在 CMPSS_enableModule 之后、比较器输出是否在内部 DAC 上电过程中变得不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youjun:

    感谢您的耐心等待。

    如图中所示、可通过输出 X-BAR 将4个不同的信号路由到引脚。 请告诉我您传递到输出 X-Bar 的信号是什么?  

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字滤波器器件 CTRIPOUTH 的输出 传递到输出 X-Bar?

    DACOUT = DACVALA*DACREF/4096.当 cpss 启用时、 DACOUT 从0开始?

    DAC 最长加电时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youjun,

    建议 DAC 上电时间为500us。 此外、 TRM 中的"12.5.1滤波器初始化序列"一节给出了滤波器初始化指南

    请注意、这里有与延迟相关的勘误表、用于复位 COMPHLATCH 路径。 您可以 在此处找到有关该内容的更多信息。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:建议 DAC 上电时间为500us。我在哪里可以找到数据?

    问题2:在启用 CPMS 时、 DACOUT 从0开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youjun,

    问题1:您可以在第6.12.5.5.1节"CMPSS 比较器电气特性"中找到它。

    问题2:是的。

    此致、

    哈迪