This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:适用于定制设计的 SFRA

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, TMS320F280049C, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1304193/tms320f280049c-sfra-adaptability-for-custom-design

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TIDM-1000SFRA

您好、TI 团队、

我将使用三相 Vienna 整流器 TIDM-1000和 TMS320F280049C 控制器。

此板经过精心设计、

1.三相输入208 VL-L 60Hz、输出600V
   直流标称值、1.2KW

2. 三相输入400VL-L 50Hz、输出为700V
   直流标称值、2.4KW

根据我的理解、我们在这里使用 SFRA 来检查系统稳定性。

此设计中是否使用了 SFRA、仅适用于评估板?

如果不是、我可以将此 SFRA 用于定制板吗?

专门 为以下应用而设计:

  三相输入400VL-L 50Hz、输出900V
  直流标称值、6KW。