This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最新的太阳能微型逆变器参考设计

Guru**** 2585885 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299032/newest-solar-microinverter-reference-design

主题中讨论的其他器件:TIDA-010933C2000WARE

您好、TI 团队。

我想知道何时会准确介绍最新的太阳能微型逆变器参考设计?

虽然已宣布将于本月公布,但确切的日期是什么?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1261340/tmdssolaruinvkit-is-there-any-new-solar-micro-inverter-solution 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    圣诞节前夕、我们正处于发布此参考设计的最后阶段。 参考设计编号为 TIDA-010933、最新在线版本应为22.12.2023。

    此致、

    哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 。 听起来很不错。 您能否在我有可能订购时向我提供信息? 发布的日期或更早的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、此参考设计和其他网站一样、 不可订购 。 我们将在 TI.com 上线后公开提供所有原理图和布局信息(在 Altium 数据库的 CAD-zip-download 下)、您可以自行重新构建。
    请在圣诞节前的最后一周检查状态、并通过此 e2e 线程再次 Ping 我。

    此致、
    哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 。 您有任何有关 TIDA-010933的消息吗? 它将在何时发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们已经进入了在线学习的最后阶段。 最迟请在星期五之前上线。 该主题上线后、我会给它回复

    此致

    哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 。 明白了! 谢谢你。 我关于 TIDA-010933的第一个问题是它的 SDK 在哪里? 最新的 C2000Ware DigitalPower SDK (版本5.01.00.00)不包含此项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    该设计在 TI.com 上实时提供、也可以在 https://www.ti.com/tool/TIDA-010933下找到

    该软件尚不可以共享。 我们目前正在对此进行研究、并计划在2024年1月底之前提供一个初始版本
    在此之前、我们不支持 SW 问题。
    请在一月下旬再次联系 SW。

    谢谢、此致

    哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 。 好的、感谢您的澄清。