This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:无法刻录程序

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1306364/tms320f2800157-unable-to-burn-program

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F2800157

尊敬的 TI 团队:

我们的一位客户报告称、他们无法 通过 XDS100V3将程序刻录到 F2800157。  他们尝试将程序烧录到 自己的 PCBA 和 LAUNCHXL-F2800157、但两者均失败。

该 电路设计如下:

CCS 使用官方例程、并且只连接3.3V、GND、TMS 和 TCK。

 XDS100V3的图片:

您能帮助 分析问题的原因吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说过您使用的是 XDS100v3、但在目标配置文件中您使用的是 XDS110调试探针?

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的答复。 我们已经解决了这个问题。