您好、专家!
使用闪存 API EraseSector 函数时出现 FMSTAT_FAIL()错误。 使用此擦除功能时、我应注意什么?


当我进行调试时、我得到 oFlashStatus 的值为0x0100。 我在《闪存 API 参考》中提到 FMSTAT、但我仍然不明白为什么会发生这个错误。
是否应使用 Fapi_getFsmStatus ()函数? 导致此错误的常见原因是什么?
TMS320F28002x 闪存 API 版本1.57.00.00 (TI.com.cn)
谢谢。
恩亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
使用闪存 API EraseSector 函数时出现 FMSTAT_FAIL()错误。 使用此擦除功能时、我应注意什么?


当我进行调试时、我得到 oFlashStatus 的值为0x0100。 我在《闪存 API 参考》中提到 FMSTAT、但我仍然不明白为什么会发生这个错误。
是否应使用 Fapi_getFsmStatus ()函数? 导致此错误的常见原因是什么?
TMS320F28002x 闪存 API 版本1.57.00.00 (TI.com.cn)
谢谢。
恩亚
尊敬的 Vamsi:
我发现扇区擦除与链接文件的配置相关。
不能擦除 cmd 文件中某些段占用的地址空间? 有什么需要注意的地方吗?
目前、FLASH_BANK0_sec2和 FLASH_BANK0_SEC4擦除失败。 以下是我链接的文件的内容。
MEMORY
{
BEGIN : origin = 0x080000, length = 0x000002
BOOT_RSVD : origin = 0x00000002, length = 0x00000126
RAMM0 : origin = 0x00000128, length = 0x000002D8
RAMM1 : origin = 0x00000400, length = 0x000003F8 /* on-chip RAM block M1 */
// RAMM1_RSVD : origin = 0x000007F8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
/* RAMLS4 : origin = 0x0000A000, length = 0x00000800
RAMLS5 : origin = 0x0000A800, length = 0x00000800
RAMLS6 : origin = 0x0000B000, length = 0x00000800
RAMLS7 : origin = 0x0000B800, length = 0x00000800*/
/* Combining all the LS RAMs */
RAMLS4567 : origin = 0x0000A000, length = 0x00002000
RAMGS0 : origin = 0x0000C000, length = 0x000007F0//
// RAMGS0_RSVD : origin = 0x0000C7F8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
// FLASHBANK1 : origin = 0x00080000, length = 0x0000FFF0
// FLASH_BANK1_RSVD : origin = 0x0008FFF0, length = 0x00000010 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
BOOTROM : origin = 0x003F0000, length = 0x00008000
BOOTROM_EXT : origin = 0x003F8000, length = 0x00007FC0
RESET : origin = 0x003FFFC0, length = 0x00000002
/* Flash sectors */
/* BANK 0 */
FLASH_BANK0_SEC0 : origin = 0x080002, length = 0x00009D /* on-chip Flash0x000FFE */
FLASH_BANK0_SEC1 : origin = 0x080100, length = 0x001900 /* on-chip Flash */
FLASH_BANK0_SEC2 : origin = 0x082002, length = 0x00009D /* on-chip Flash */
FLASH_BANK0_SEC3 : origin = 0x082100, length = 0x001900 /* on-chip Flash */
FLASH_BANK0_SEC4 : origin = 0x084000, length = 0x001000 /* on-chip Flash */
FLASH_BANK0_SEC5 : origin = 0x085000, length = 0x001000 /* on-chip Flash */
FLASH_BANK0_SEC6 : origin = 0x086000, length = 0x001000 /* on-chip Flash */
FLASH_BANK0_SEC7 : origin = 0x087000, length = 0x001000 /* on-chip Flash */
FLASH_BANK0_SEC8 : origin = 0x088000, length = 0x001000 /* on-chip Flash */
FLASH_BANK0_SEC9 : origin = 0x089000, length = 0x001000 /* on-chip Flash */
FLASH_BANK0_SEC10 : origin = 0x08A000, length = 0x001000 /* on-chip Flash */
FLASH_BANK0_SEC11 : origin = 0x08B000, length = 0x001000 /* on-chip Flash */
FLASH_BANK0_SEC12 : origin = 0x08C000, length = 0x001000 /* on-chip Flash */
FLASH_BANK0_SEC13 : origin = 0x08D000, length = 0x001000 /* on-chip Flash */
FLASH_BANK0_SEC14 : origin = 0x08E000, length = 0x001000 /* on-chip Flash */
FLASH_BANK0_SEC15 : origin = 0x08F000, length = 0x000FF0 /* on-chip Flash */
// FLASH_BANK0_SEC15_RSVD : origin = 0x08FFF0, length = 0x000010 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
}
SECTIONS
{
codestart : > BEGIN, ALIGN(8)
.text : >> FLASH_BANK0_SEC1 | FLASH_BANK0_SEC0 | FLASH_BANK0_SEC3 | FLASH_BANK0_SEC4 | FLASH_BANK0_SEC5, ALIGN(8)
.cinit : > FLASH_BANK0_SEC4, ALIGN(8)
.switch : > FLASH_BANK0_SEC4, ALIGN(8)
.reset : > RESET, TYPE = DSECT /* not used, */
.stack : > RAMM1
.init_array : > FLASH_BANK0_SEC4, ALIGN(8)
.bss : > RAMLS4567
.bss:output : > RAMLS4567
.bss:cio : > RAMGS0
.const : > FLASH_BANK0_SEC4, ALIGN(8)
.data : > RAMLS4567
.sysmem : > RAMLS4567
.user1 : > 0x082208, PAGE = 1
ramgs0 : > RAMGS0
/* Allocate IQ math areas: */
IQmath : > RAMLS4567
IQmathTables : > RAMLS4567
.TI.ramfunc : LOAD = FLASH_BANK0_SEC1,
RUN = RAMGS0,
LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
RUN_START(RamfuncsRunStart),
RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
RUN_END(RamfuncsRunEnd),
ALIGN(8)
DataBufferSection : > RAMLS4567, ALIGN(8)
}
/*
//===========================================================================
// End of file.
//===========================================================================
*/

谢谢。
恩亚
尊敬的 Vamsi:
我发现我犯了一个错误、即在使用擦除函数之前未初始化 API。 Fapi_initializeAPI ()和 Fapi_setActiveFlashBank ()函数现在都已初始化并在 RAM 中运行。
问题是程序运行到"while (Fapi_checkFsmForReady ()! = Fapi_Status_Fsm){}"、 在弹出界面中停止:在 D:/software\ccsworkspace\boot.out:{3}0x3f4751{4}"处没有可用于"运行()"的源
观察复位状态寄存器、发现已发生看门狗复位。
我在项目的早期版本中测试了擦除和编程功能、但当时没有发生类似的情况。



谢谢。
恩亚
尊敬的 Vamsi:
即使是首次进入 ServiceDog、仍会发生错误:以下位置没有可用于"run () at D:/software\CCSworkspace\4812\boot_4812_V2\cpu1_flash\boot_4812_V2.out:{3}0x3f818c{4}"的源
然后、它成为没有源可用于"run () at D:/software\CCSworkspace\4812\boot_4812_v2\cpu1_flash\ boot_4812_v2.out:{3}0x3f4751{4}"



谢谢。
恩亚