This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:EMIF 数据引脚无法从扩展坞访问| TMS320F28388D

Guru**** 2551900 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1304822/tms320f28388d-a-emif-data-pin-can-t-be-accessible-from-docking-card-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D

早上好、各位同事:

我使用的是具有扩展坞的 TMS320F28388D。 我有一个与该主题相关的问题: e2e.ti.com/.../tms320f28388d-emif-address-line-a11-and-data-line-d9-not-available-on-hsec180-docking-station
我想使用数据总线(而不是地址总线)通过 EMIF 与外部存储器进行通信(其中寻址是通过地址总线完成的)。 我有同样的问题、D9引脚 GPIO75在扩展坞上没有输出。 我想知道我可以拥有什么样的解决方案、因为我需要使用16条总线来由 EMIF 进行通信。 我希望您能够帮助我完成这项工作、因为我认为我可以利用所有的功能...
非常感谢。
此致
佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pedro:

    我想使用数据总线(不是地址总线)通过 EMIF 与外部存储器进行通信(其中寻址是通过地址总线完成的)。

    抱歉、我不确定您的意思是什么。 是否 不将数据总线用作数据总线、将地址总线用作地址总线?

    Unknown 说:
    我想知道我可以使用什么解决方案,因为我需要使用16路总线通过 EMIF 进行通信。

    您是否已经尝试过 Cody 在链接帖子中所说的内容? 由于这是一个硬件限制(即、该引脚没有针对集线站引出)、我认为这将是 controlCARD 的唯一实际修复方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、Omee、我想说我只想使用数据总线、而不是地址总线(我使用16位的数据总线在存储器中写入数据和代码(某些位用于重定向、其他位用于写入存储器))。  

    关于 Cody、您所说的是、这不是"如果您对16b 模式真的感兴趣、也许您能够添加一条"蓝线"来将 GPIO 75从以太网 TX_D0线路向下带到边缘连接器中一个未使用的引脚。 这会限制接口的速度、但仍能很好地证明您的软件。"?? 我发现此解决方案有一点局限、因为我未来会计划使用以太网端口。  

    基于 Xbar 的解决方案是我不理解的一种解决方案、如果您能够澄清它、我会很感激。

    提前感谢您、

    佩德罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您所指的科迪是这样说,不是"如果你真的对16b 模式感兴趣,你可能能够添加一条"蓝线"以使 GPIO 75从以太网 TX_D0线路向下到边缘连接器中未使用的引脚。 这会限制接口的速度、但仍能很好地证明您的软件。"?? 我发现这个解决方案有一点束缚,因为将来我打算使用以太网端口。

    我同意、由于 controlCARD 设计的限制、这不仅仅是一种触觉解决方案、如果将实际的部件焊接到您自己的 PCB 上、情况就会有所不同 (controlCARD 通常用于快速验证固件、因此虽然我同意 EMIF 应该提供此引脚、但并非每个功能都可用)。

    基于 Xbar 的解决方案是一个我不明白的解决方案,如果你可以澄清它,我会很感激。

    遗憾的是、我不太熟悉所有可以使用的 XBAR 互连、我将让 XBAR 专家回答是否有连接 GPIO 的方法、因此它可被读取为 D9 EMIF 输入(GPIO 75)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    我不太熟悉 EMIF、但是只要 D9引脚是 EMIF 的输出而不是 EMIF 的输入、它就可以使用。 为了实现这一点、您需要配置 INPUTXBAR 以读取 GPIO75、然后配置 OUTPUTXBAR 以读取 INPUTXBAR 的该实例并路由到另一个引脚。 如果 GPIO75应配置为输入、则无法将 GPIO75连接到不同的 GPIO、如果您无法访问板上的 GPIO75、那么仍会使用该引脚上的 EMIF 功能。

    请注意、通过 XBAR 路由信号会导致一些延迟、因此 为使 EMIF 正常工作、D9可能无法与其他数据引脚充分同步。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke。 我认为我也会使用此引脚作为输入、因为需要从外设读取、所以我认为没有解决这个问题的方法。  

    祝您度过美好的一天、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您