This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:PWM4-7是否可用?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305971/tms320f2800132-is-pwm4-7-available

器件型号:TMS320F2800132

大家好!

从数据表来看、F2800132只有6个 ePWM 通道、或3个 ePWM 模块。  我的客户已配置 ePWM 4和7、它们运行正常。

我要问这个问题

  • 哪3个 ePWM 可用、它是1-3吗?
  • 如果软件配置了一个不可用的 ePWM、

谢谢。

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    是的、应该配置 EPWM1-3。  我们不保证数据表中未提供的功能、因此不支持 ePWM 4-7。

    尽管您看到这一特定单元具有相关功能、但如果您在大规模生产中使用 F2800132、F2800132未来单元可能不会在这些 ePWM 上具有相关功能。

    谢谢!

    卢克