This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:INTOSC2与 INTOSC1、应使用哪个内部振荡器?

Guru**** 2549070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1306220/tms320f2800157-q1-intosc2-vs-intosc1-which-internal-oscillator-should-be-used

器件型号:TMS320F2800157-Q1

尊敬的专家:

我的客户现在正在使用 F2800157并 使用内部振荡器作为 F2800157的时钟源。  

他有以下问题:

哪个内部振荡器更适合用作时钟源? 客户现在正在使用 INTOSC1。

2. 如果使用不推荐的时钟,有什么风险?

从 TRM 我知道 INTOSC2用于运行引导 ROM、并可用作应用程序的系统时钟源。  INTOSC1是一个备用时钟源、通常仅为看门狗计时器和时钟丢失检测电路(MCD)提供时钟。  但我不知道哪一个会更好。

谢谢!

此致

奇田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita、您好!

    建议使用 INTOSC2。  INTOSC1是检测到 MCD 时使用的默认时钟、也是看门狗的时钟。  使用 INTOSC1为系统计时的唯一风险 是、如果 INTOSC1出现故障、则系统将无法恢复、因为 MCD 将不工作、因为系统时钟和 MCD 时钟都缺失。  如果 INTOSC2为系统计时并以某种方式发生故障、至少 INTOSC1备份时钟将接管、以防止器件因缺少时钟而挂起。

    INTOSC2不是 Bootrom 独有的。  在 Bootrom 序列完成后、INTOSC2可用于不同的用途、例如为 PLL 计时、以生成运行器件所需的系统时钟。  希望这不是客户未使用 INTOSC2为系统计时的原因。

    此致、

    约瑟夫