请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 尊敬的 TI 支持团队:
我对引导地址有两个问题。
问题1:在 TI 演示代码"LED blinky "中、起始地址为0x00080000、长度为2个字。 您能否提供这4个字节的相关信息、以及我在哪里可以配置此数据?
(我假定0x2E7D 用于引导地址、但我不确定数据0x0048。)
问题2:我们正在使用 Vector 的 SIP 来实现、我们遇到了一个问题、即带有2个数据字的起始地址(0x00080000)导致系统不在独立模式下运行。 我想知道可以通过 makefile 从何处配置引导地址。
感谢您的帮助。
此致、
C.C.刘