This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800152-Q1:在.ccxml 设置中找不到 F2800152

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307085/tms320f2800152-q1-cannot-find-f2800152-in-ccxml-setting

器件型号:TMS320F2800152-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 Champs:

我在.ccxml 设置中找不到 F2800152。 我认为应该向这些选项中添加 F2800152。

现在、如果需要连接到 F2800152、能否 直接配置"电路板或器件"F2800157?  

UNIFLASH 中也没有 F2800152。

谢谢!

 

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    即将发布的 CCS 12.6.0将于下月初发布 F2800152支持。

    谢谢