This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 GUI 编写器的定制电路板-无法连接

Guru**** 2767325 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1306943/tms320f28388d-custom-board-with-gui-composer--cannot-connect

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我无法连接设备、已附加图像/

这是什么原因。

在设备管理器中、似乎可以识别连接:

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    在不使用 GUI 编写器的情况下、您是否能够尝试使用目标配置文件(ccxml)自身与器件进行连接? 如果没有错误、请尝试启动所选的目标配置并查看控制台中显示的内容。 确保连接牢固、电路板正常通电(您可以在 JTAG 引脚上使用万用表确认电压处于正确的电平)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它不适用于 Windows 11。

    我尝试使用 Windows 10、它工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    要验证导致此问题的原因、请使用 默认 CCS 并尝试单独通过目标配置文件进行连接;如果两个操作系统上的同一 CCS 版本具有相同的结果、请告诉我、以便我可以将此情况转发给 CCS 专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何使用 deafults CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导入 C2000Ware 中的示例或其他工程示例、尝试在不使用 GUI Composer 的情况下使用目标配置文件连接到电路板。 实质上、请勿使用 GUI 编写器、看看是否仍有问题。