This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:16位单一模式中的 ACQPS

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1306802/tms320f28386s-acqps-in-16-bit-single-mode

器件型号:TMS320F28386S

您好!

在 TMS320F2838*中,当 SYSCLK = 200MHz 时,没有其它选项可供选择:将 ACQPS 设置为63,对吧(我认为63是我最多可以选择的)? 因为它给出的 s+h 时间最小值为320ns。

我无法使用200MHz SYSCLK 和16位来设置超过320ns 的 s+h 时间? 为了获得更高的 s+h 时间、我需要降低 SYSCLK?

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    ACQPS 的值可以是0到511。  S+H 为(ACQPS + 1)* SYSCLK 周期。  这意味着您可以获得最大 S+H 时间512*5ns=2.56uS。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!