This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:它运行大约3-4天、然后重新启动多次。

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307275/tms320f28377d-it-runs-about-3-4-days-and-then-reboot-several-times

器件型号:TMS320F28377D

它运行大约3-4天、然后重新启动几次。 到目前为止、无法找到问题原因、详细说明如下:

1.两个 CPU 运行。

2、所有的 CPU 都使用 SYS BIOS、它们的版本是:V6.76.03.1

CCS IDE 版本为 v9.3.0

4.使用 IPC 在它们之间共享数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家正在休假。 请预计1月5日之前回复

    此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是器件问题。 可能是由 EMI 造成的。 请检查 RESC 寄存器、您可以从此处开始调试。