This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:与带 BiSS-C 的绝对编码器的28335 SPI 通信

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307486/tms320f28335-28335-spi-communication-with-absolute-encoder-with-biss-c

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我想用 biss-c,绝对编码器来使用28335 SPI 通信、但我不知道如何只接收数据而不传输数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、W WL:

    SPI 是一个全双工通信外设、这意味着在 SPI 通信期间、数据是同时发送(串行移出到 MOSI 总线)和接收(总线上的数据(MISO)是采样或读入的)。  如果您想了解有关 SPI 模块以及如何对此进行实施的更多详细信息/帮助、请首先查阅以下一些资源:

    如果您只尝试从外设接收数据、则仍必须将虚拟数据(例如零)从控制器发送到外设、以便从外设接收数据。 但是、请查看上面列出的这些资源、如果您在为您的应用实现 SPI 方面还有其他问题、敬请告知!

    此致、

    艾里森