This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800154-Q1:XTAL 频率

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307323/tms320f2800154-q1-xtal-frequency

器件型号:TMS320F2800154-Q1

尊敬的 Champ:

在数据表中、,客户使用8MHz、则 XTAL 频率范围是10 -20MHz, 是否有任何问题或风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    晶体振荡器专为从10MHz 到20MHz 工作的晶体而设计。  本设计还假设所选晶体符合表6-8 [晶体等效串联电阻(ESR)要求]中关于 ESR 和负载电容的规格。  简单回答是肯定的、如果客户使用8MHz 会有风险、因为它在晶体振荡器输入工作频率之外。  振荡可能无法启动。

    此致、

    约瑟夫