This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:SVPWM 调制问题

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307398/tms320f2800157-svpwm-modulation-issue

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好、TI 团队:

   我正在为我自己的电路板和我自己的电机运行通用电机控制编程器, 4级 , FAST 库。 如下图所示。

蓝线是 U 相电流,绿线是 U 相 PWM ,  粉色线是 U 相电流的 ADC 信号。

为什么 PWM 波形网像这样,如何在整个电流周期中将 PWM 调制更改为全 PWM 控制  

我的问题是这种 PWM 调制是否会影响解决方案的启动功能  

根据我们的经验、PWM 与以前的 Motorware 解决方案相同。  PWM 在整个电流 周期内工作、包括正半周期和负半周期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我的问题是这种 PWM 调制是否会影响解决方案的启动功能

    否。 PWM 输出正确且正常。

    Unknown 说:
    根据我们的经验、PWM 在以前的 Motorware 解决方案中如下所示。  PWM 在整个当前 周期(包括正半周期和负半周期)内工作[/报价]

    SVPWM 模式的其他主题。 SVPWM 模式是当前项目中的 DPWM-MIN。 您可以通过在 motor1_drive.c 中将 svmMode 设置为常用 SVM 模式来更改 SVM 模式、如下所示

    if (objUser->flag_bypassMotorId == true)
    {
    #if defined (MOTOR1_DCLINKSS)
    obj->svmMode = SVM_com_C;
    #else //!(MOTOR1_DCLINKSS)
    obj->svmMode = SVM_COM_C
    #endif //!(motor1_DCLINKSS)
    obj->flagEnableFWC = true;

    否则
    {
    obj->svmMode = SVM_com_C;
    obj->flagEnableFWC = false;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,燕明:  

      非常感谢。

    您能帮助说明 SVPWM 的四种模式吗?

    哪个应用可以使用 SVPWM 通用 SVM

    哪个应用程序可以使用   DPWM 最小 SVM 模式

    哪个应用程序可以使用  DPWM 最大 SVM

    哪个应用程序可以使用  DPWM SVPWM 标准 DQ 模式

    对4模式 PWM 的控制性能有什么影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在网站上找到许多相关文档。    在示例实验中、只有 SVPWM 公共 SVM 模式和 DPWM 最小 SVM 模式可用于低侧电流检测模式。