This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28022:当 CMPA 设置为0时、ePWM 输出占空比为100%

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307642/tms320f28022-100-duty-epwm-output-when-cmpa-is-set-as-0

器件型号:TMS320F28022

尊敬的专家:

我的客户现在正在使用 F28022、 ePWM 的配置 将设置如下:计数模式是向上计数模式。 CMPA 的影子模式已启用。 该值将在时基计数器等于 零时加载。  当时基计数器等于周期值时、输出将设置为高电平;当 时基计数器等于 CMPA 时、输出将设置为低电平。  

他发现、如果 CMPA 设置为0、则 100%占空比的 ePWM 波形可能会出现在下一个周期中。  

我已经查看了"常见配置的波形"的注释、我刚刚发现、 当 在向上向下双向计数模式下以零加载 CMPA/CMPB 时、CMPA/CMPB 值应大于或等于1。 但它不是指向上计数模式。

您能就为什么会出现这个问题提供一些建议吗?  

谢谢!

此致

奇田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita、您好!

    是的、您在 F2802x TRM 第 3.2.4.4节  "常见配置的波形"中提到的注意事项适用:"在某些情况下、基于新值的操作可能会延迟一个周期、或者基于旧值的操作可以额外生效一段时间。"

    这种情况也是顺计时的情况、其中可能会错过操作、具体取决于加载方案、比较值和操作限定符的组合。  我认为、如果您要在 TBCTR = 0事件上加载 CMPA = 0值、但还希望在 TBCTR = CMPA = 0时发生操作、 发生的情况是、TBCTR = 0事件将触发新的 CMPA 值的影子到活动加载、 但当 计数器到达动作限定器模块时、计数器已通过0、因此 该周期不会发生 CMPA=0时变为低电平的动作、这意味着 ePWM 保持高电平、从而导致该100%占空比。 如果您有兴趣、也会在过去的相关主题中对此进行介绍: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646249/tms320f28075-type-4-epwm-to-generate-full-range-0-100-duty-cycle-waveform-w-o-isr-intervention。(我还会与其他几位专家核实这一点、并在他们休假回来时为您确认)。

    如果您在 COUNTER = PRD 而不是在0上加载时尝试加载 CMPA = 0、客户会看到相同的行为吗?

    此致、

    艾里森