This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:关于 PSFB PCMC 的操作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1297152/tms320f280049-about-the-operation-of-psfb-pcmc

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TIDM-02000

我正在尝试根据 TIDM-02000示例程序实现 PSFB PCMC 操作。

如随附的照片所示、您希望变压器电流对称地上升和下降、正极侧的控制就会变大。 你知道是什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先尝试使用开环(开环)。 如果这一情况仍然存在、则可能是电流检测电路损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 ePWM3的功能不了解、因此将其删除。

    调试后、我发现 ePWM3正在将斜坡发生器重置为两倍的采样频率。

    由于斜坡发生器未在两倍采样频率时复位、因此斜坡补偿未复位、从而导致出现非对称 PWM 偏移。

    问题迎刃而解。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道这一点。