This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:XDS110编程器未检测到芯片-请帮助

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307925/tms320f28075-chip-not-detected-by-xds110-programmer---please-help

器件型号:TMS320F28075

大家好、我刚刚在我的独立电路板上设置了新的 TMS320F28075。 我编写了一些汇编代码、没有错误地进行了汇编、然后点击"调试"。 我使用的是 XDS110编程器。 很短的一段时间后,我收到一条错误消息:连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真软件包9.7.0.00213)

我将使用内置1.2V 稳压器和外部3.3V 电源。 我已经检查了所有1.2V 引脚和3.3V 引脚、它们都有正确的电压。 所有电源引脚也具有值正确的电容器。

我对14引脚 JTAG 连接以及上拉和下拉电阻器进行三重检查、检查结果都是否正确。 电源板连接到 GND、经测试正常。 引导引脚为获取模式。 GPIO72和 GPIO84都通过4.7K 电阻器上拉至高电平。 我已经浏览了数据表第22、23和24页中的设置过程、在检查引脚且所有引脚都正确后打勾。

我刚创建了一个新项目并进行了 XDS110测试。 我在测试结束时得到该误差。

-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_BROK"。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎损坏了
停留在1或停留在零故障的线性调频脉冲。

[结束]

有人能帮忙吗,我的想法已经用完了。

感谢大家、希望很快收到您的反馈。

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在大多数情况下、JTAG 完整性测试失败点会导致电路板上的 JTAG 信号出现问题。 您提到该问题是在一段时间后发生的、因此可能是 导致板上的某些组件损坏、现在导致 JTAG 测试失败。 遗憾的是、您需要检查每个 JTAG 引脚的信号完整性才能对其进行调试。

    此致、

    维维克·辛格