This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:构建1级测试

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278252/tidm-1000-build-level-1-testing

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

我们最近购买了 TIDM-1000套件"Vienna PFC 电源板"和 F28379 CPU EVM 板。 我们已按照 TIDM-1000用户指南"TIDUCJ0G"中的说明开始进行测试。

我们使用以下路径来测试项目代码:
"\c2000\c2000_C2000_SDK_4_03_00_00\solutions\TIDM_1000\f2837x" Ware_Digital

我们已在负载为500欧姆的30VRMS 下完成开环测试(即构建1级)并捕获了结果以供您回顾。

请核实以下结果、并确认我们是否选择正确的路径。

i.无切换:

二. 有开关:

带切换的 DSO 图像:

黄色: IR (50mV/A ),天空蓝色: VR,粉色: PWMR_H,深蓝色: DC_BUS  


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaithanya:  

    首先、将 C2000ware-DPSDK 更新为最新版本- "\c2000\c2000_occ2000_occSDK_5_01_00_00\solutions\tidm_1000\f2837x" Ware_Digital、然后再次运行测试。 设计有时可能会有新的更新。

    第三个交流 RMS 电流看起来稍有失真、请检查交流信号或 H/W 上的此问题位置。 所有的 PF 都应该非常接近的值。  

    按照用户指南中提到的步骤操作应该准确无误。  

    谢谢。此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Uttam 您好、

    感谢您的回复、

    它在第三个 AC RMS 电流上看起来稍有失真,请检查该问题在 AC 源或 H/W 上的位置。 您的所有 PF 都应该非常接近的值[/报价]

    根据您的建议、我们已通过更改交流电源来测试了开环。

    请确认以下结果:

    不切换:

    有开关时:

    带切换的 DSO 图像:

    黄色:  IR  (500mV/A ),天空蓝色:  VR,粉红色:  PWMR_H,深蓝色:  R -相电压 反馈  

    谢谢。此致、

    Chaithanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaithanya:

    我假设您 从 C2000ware DPSDK 5.01.00.00 (最新版本)导入了工程。 请按照 用户指南中提到的所有步骤操作、这些步骤应该会得出预期的结果。  

    是否有您需要澄清的特定问题? 仅供参考、结果看起来不错、 如前所述、尝试在120Vrms 下进行验证。  

    谢谢。此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Uttam 您好、

    感谢您的确认 和 后续步骤。

    我们将在120Vrms 下进行测试并进行更新。

    谢谢。此致、

    Chaithanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如用户指南中所提到的、我们已经在120Vrms 下完成了开环测试。

    1.请确认以下结果、我们是否要继续闭环测试(构建级别2、3和4)?

    在50%占空比时进行开关:

    DSO 图像:

    黄色:  IR  (500mV/A ),天空蓝色:  VR,粉红色:  PWMR_H,深蓝色: DC BUS  

    2.上述测试是使用4线 输入(即来自电源的具有中性点的 RYB)完成的。  我们可以使用3线输入电源(仅 RYB)进行测试吗?

    谢谢。此致、

    Chaithanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaithanya:

    如果没有更改 h/w (或) s/w、则无需在每个阶段进行检查、请继续。 我们的所有 TI 参考设计在之前经过验证、然后发布。  

    关于您的问题、是与构建1、2、3的中性问题相关联、而4不需要该问题。 请 参阅用户指南、其中对此进行了说明。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/916849/tidm-1000-three-phase-vienna

    谢谢。此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaithanya:  

    看起来 RMS 电压有偏差、开环本身中有 Fixit。 解决此问题后、请继续执行闭环操作。 否则、您的控制将不正确。  

    谢谢。此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、

    我们已在满载条件下进行了测试、并根据设定的直流基准值实现直流母线电压。

    但是、与实际的电压输入相比、从 ADC 输入计算得出的单端(SE)电压略高。

    例如、DMM/DSO 读取输入交流电压为208VAC、但在调试视图中显示为>220VAC。 这可能是什么原因呢?

    ...

    谢谢。此致、

    Chaithanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaithanya:

    首先、您的 RMS 电压偏差是否如上所述在开环中得到了修复?  

    关于您当前的查询、偏移校准必须在构建1本身(无论您的硬件是强制的)中完成。否则、预计这些输入偏差 不是实现设计指南中所述性能(THD 和效率)的理想选择

    需要完成上述操作才能移至闭环。

    谢谢。此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、

    感谢您的建议。

    首先,您的 RMS 电压偏差是否如上所述在开环中得到了修复?  [/报价]

    我们仍然面临着这个问题、并且将在电压偏差问题修复后告知您更新情况。

    谢谢。此致、

    Chaithanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chaithanya:

    该专家目前不在办公室,将于21日返回。 请期待随后的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您的回复。

    谢谢、此致

    Chaithanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaithanya:

    是否仍然存在特定的疑问/疑虑?  

    谢谢、此致。

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭此线程。 如果需要支持、请打开另一个主题。  

    谢谢

    乌坦姆