主题中讨论的其他器件: C2000WARE
大家好、
我们最近购买了 TIDM-1000套件"Vienna PFC 电源板"和 F28379 CPU EVM 板。 我们已按照 TIDM-1000用户指南"TIDUCJ0G"中的说明开始进行测试。
我们使用以下路径来测试项目代码:
"\c2000\c2000_C2000_SDK_4_03_00_00\solutions\TIDM_1000\f2837x" Ware_Digital
我们已在负载为500欧姆的30VRMS 下完成开环测试(即构建1级)并捕获了结果以供您回顾。
请核实以下结果、并确认我们是否选择正确的路径。
i.无切换:
二. 有开关:
带切换的 DSO 图像:
黄色: IR (50mV/A ),天空蓝色: VR,粉色: PWMR_H,深蓝色: DC_BUS
谢谢你。