This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:芯片应用问题

Guru**** 2540450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1306873/tms320f280025-chip-application-issues

器件型号:TMS320F280025

您能帮我检查一下这个原理图是否正确吗? 是否有需要修改的区域? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    请允许我花1-2天的时间来查看此内容并与您联系。 请注意、您还可以向 c2000_schreview@list.ti.com 发送电子邮件、以便与原理图审核团队直接联系。  

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    随附的 Excel 显示了有关所提供的原理图部分的一些发现结果和一般提示、需要注意。  

    此致、

    艾里森

    e2e.ti.com/.../F280025_5F00_Schematics_5F00_Notes.xlsxe2e.ti.com/.../F280025_5F00_Schematics_5F00_Notes.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以前曾有过这样的说法:当政策发生变化时、TI 论坛工程师没有审查客户原理图? BTW:PDF 推荐的各种 MCU 级的 PCB 设计注意事项、C2000似乎也有一个注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、请 通过电子邮件向 C2000原理图审阅列表(c2000_schreview@list.ti.com)发送原理 图审阅申请、因为申请直接发送到正确的位置、而且由于这是 开放论坛、因此此处附加的任何原理图也将开放。 由于假期、我也为支持提供了帮助。  

    可以、 硬件设计指南也 作为其他资源提供。

    此致、

    艾里森