This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:有关使用 TMS320F28035进行数字电源环路补偿的一些问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, SFRA, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1303910/tms320f28035-some-issues-regarding-loop-compensation-for-digital-power-supply-using-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: SFRAC2000WAREcontrolSUITE

我计划使用 TMS320F28035作为数字直流电源、也就是说、我计划使用 F28035的 PWM 和 ADC 来替代 UC3525的 PWM 和误差放大器功能

UC3525以前用作推挽式转换器和降压转换器、而其误差放大器采用 II 环路补偿。 使用 F28035作为同一电源时、是否有相应的数字环路补偿? 是否有相关的数字环路补偿算法?

贵公司是否有针对 F28035的专用库、并将 SFRA 和 DPL 用于其他芯片? 谢谢!

F28035无误差放大器功能、如何实现数字误差放大器? 如何实现数字误差放大器的环路补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载 C2000Ware 和 DP SDK。 在数字域中、有许多参考设计使用 PID、2p2z 类型的补偿器。 您将了解到如何使用 C2000 MCU 来实现数字控制器。 我们还提供了用于调整控制器的工具、以优化环路响应。 这称为软件频率响应分析器(SFRA)。

    您可以先从简单的功率级直流/直流降压转换器开始。 我们也有一个参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何关于如何使用 SFRZ for F28027的文章或示例?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SFRA 与 MCU 无关。 这是一个纯计算、仅使用 MIP 来完成计算。 所以您应该能够看到它是如何用于其他 C2000 MCU 的、然后为基于 F28027的应用执行相同的操作。

    很可能我们没有 SFRA 与 F28027搭配使用的示例。 但您可以检查 controlSUITE、因为基于 F28027的示例在 controlSUITE 中、而不在 C2000Ware DP SDK 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!