This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:关于以太网通信进入 EMAC 中断的问题

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1308783/tms320f28388d-regarding-the-issue-of-ethernet-communication-entering-emac-interruption

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

目前、我正在使用 enet_lwip_udp 例程通过以太网与主机进行通信。 我在自制电路板上烧录 enet_lwip_udp 例程、然后持续向主机发送大量数据(每625us 发送一次、一次发送470字节)。 发送近55分钟后,CM 将在例程中自动输入 Ethernet_genericISRCustom()中断函数,然后继续输入该函数。 进入中断后、DMA_CH0_STATUS 寄存器读回的值为0x45C5。 genericISRCustomcount 已累积。 在累加到一定数值后、genericISRCustomRBUcount 变量开始增加1。 ,CM 无法再接收主机发送的数据。  我对它进行了三次调试、每次都在发送近55分钟后开始进入 Ethernet_genericISRCustom (void)中断函数。

我想问、在什么情况下以太网 MAC 会进入 INT_EMAC 中断? 如何解决这种情况?

此致、