This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:DRV8353:-无法描述 LAUNCHXL-F280025C + DRV8353RS 之间的 SPI 通信

Guru**** 2559070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307940/launchxl-f280025c-drv8353---disbable-the-spi-communication-between-launchxl-f280025c-drv8353rs

器件型号:LAUNCHXL-F280025C

您好、先生!

我们正在使用通用 motorcontrol lab SDK 来旋转我们的 BLDC 电机,现在我们尝试禁用 SPI 通信 ,以手动控制 DRV8353RS 或通过一些硬件更改,但我找不到任何与此相关的文档,

您能告诉您如何在 DRV8353RS 和固件中更改此设置吗?  

谢谢!

阿尔琼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    很方便、我刚刚回答了一个关于这一点的非常类似的问题!  注意:我即将链接的帖子假设您为了使用 DRV8353RH EVM 而禁用了 SPI。 如果您不使用此 EVM、请先阐明您为何尝试禁用 SPI、然后再执行此操作。

    以下是该帖子的链接

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩