This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:F280039C 的 BQ79600EVM 和 BQ79616EVM 示例代码

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307097/tms320f280039c-bq79600evm-and-bq79616evm-example-code-for-f280039c

器件型号:TMS320F280039C

在哪里可以找到示例 UART 代码和

与 LAUNCHXL-F280039C  LaunchPad 配合使用的 BQ79600EVM 和79616EVM 板的 SPI 代码示例。

此致、

埃里克·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家正在休假。 请预计1月3日之前回复

    此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    目前、我们没有任何固件可与 BQ 器件与我们的 C2000 LaunchPad 连接。 您需要使用现有的 BQ 示例代码(我认为 MSP 支持该代码)并移植驱动程序级别代码、以便与我们的 C2000器件兼容

    此致、

    彼得