This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:使用 LAUNCHXL-F28069M 的 F2806x Workshop 文件

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, TMDSDOCK28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307008/launchxl-f28069m-using-f2806x-workshop-files-for-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: TMDSDOCK28069

您好!

我正在努力了解 C2000微控制器、并正在参加 TI Resource Explorer 上提供的多日技术讲座。 (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AYas8evPnY9.TREO8pS2Ew__C2000-ACADEMY__3H1LnqB__LATEST)。

我有一个 LAUNCHXL-F28069M、但我们为 TMDSDOCK28069提供了技术讲座。 我想确认我是否使用 Launchpad 的研讨会文件、它是否会工作、或者它是否会损坏/有问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dev:

    感谢您对假期的耐心和新年快乐。

    软件应该仍能够在 LAUNCHXL-F28069M 器件上运行、并且应该没有损坏器件的风险。 您应确保在浏览专题讨论会文件/指南时、EVM 引脚可能不会完全匹配、因为您使用的是不同的 EVM。 例如、如果指南列出 GPIO0位于坞站引脚 x 上、则它实际上可能位于 LaunchPad 的引脚 y 上。 如果您尝试进行探测/采样或使用特定 GPIO 或器件引脚、则可以仔细查看 Launchpad 随附的快速入门指南

    此致、

    彼得