This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800157:如何使用 UniFlash 对 TMS320F2800157进行编程

Guru**** 2541070 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-F2800157, TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1302013/launchxl-f2800157-how-to-use-uniflash-to-program-tms320f2800157

器件型号:LAUNCHXL-F2800157
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 TMS320F2800157

使用 UniFlash 对 LAUNCHXL-F2800157进行编程时遇到以下错误消息。

问题1: 我是否需要调整 DIP 开关的位置?

问题2.  我是否需要调整"设置和实用程序"上的设置?

问题3: 如果我需要使用 LAUNCHXL-F2800157上的 XDS110对外部 TMS320F2800157进行编程、我只需要移除 J101上的所有跳线并连接6个引脚(TMS、TCK、TDI、TDO、3.3V GND)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pohsuan:

    1. 您的引导模式是否配置为从闪存引导? 这应该是 S3上的高电平切换。

    2. Uniflash 设置取决于您尝试将项目刷写到器件中、请确保使用 cJTAG 设置。

    3.您可以采用这种方法,我们还有一个 XDS110输出接头(J102),您可以使用它来对外部设备进行编程。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter

    感谢您的回复

    我已将 S3上的两个开关都设置为高电平、为 cJTAG 配置了 UniFlash、它显示了编程成功。

    但当我对 LAUNCHXL-F2800157进行下电上电时、它会恢复为默认程序。

    如何更改 LAUNCHXL-F2800157上的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pohsuan:

    如果成功完成程序加载、则表示硬件设置正确。 让我从 Uniflash 的角度联系闪存专家、获取相关建议

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pohsuan:  

    感谢您对假期的耐心等待、新年快乐! 我们目前看不到 Uniflash 软件有任何问题、并且我在测试中没有遇到任何问题。 您可以帮助检查其他程序是否出现此问题吗? 您还可以尝试使用 CCS Debug 菜单将此闪存项目加载到器件上、然后查看它是否能够正确地刷写您的器件吗?

    此致、

    彼得